结果:找到"易飞扬 相干光通信 ",相关内容1000条
  • 400km长途DCI选用哪种方案最便宜?
  • 相干技术是超长距离高速光通信领域的技术制高点,在超过90km的超长距离传输领域暂时具有不可替代性。在长途DCI应用中,有多种相干方案可供选择,而用户最关心的往往是价格因素。本文基于市场参考价格的设定,在400km传输条件下,基于不同速率的相干光模块,800G总带宽传输方案进行总价的对比,看选用多少速率的相干光模块最便宜。400kmDCI方案选择相干光模块选用100GCFP/CFP2DCO、200GCFP2DCO和400GCFP2DCO进行对比,所列模块的RxOSNR容限均符合传输400km;传输条件传输400km,每个跨段80km,共5个跨段,采用EDFA基站级联放大。光层EDFA放大器资源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-09-30 11:52:00
  • 相干子系统如何应用?
  • 随着互联网+、大数据、云计算、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融等各行各业的信息化、数据化、智能化的快速应用,推动着数据中心快速发展,而今超100G速率的光传输已成为数据中心互联的重点。为适应DCI市场需求,易飞扬推出了DCIBOX系列产品的超高速大容量相干传输解决方案,该系列系统具有大容量、小体积、低能耗、简易运维等突出特点,是全球中小型数据中心互连(DCI)应用的友好选择。易飞扬相干解决方案是一个基于平台的系统,可以根据不同的需要配置不同的功能板卡,以实现客户的个性化需求。包含以下丰富的相干传输子系统系列产品:应用方案特点小型化、低时延、全透明、低功耗、易控制...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 子系统 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-07-29 17:27:00
  • 低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?25G光模块VS100G光模块
  • 随着通信市场的快速发展,光模块涌现出大量不同的封装和不同的速率。而100G光模块因具有较高的速率和较小的封装成为市场的宠儿,但是,在高速率横行的情况之下,低速率光模块依然坚强的活着。那么,低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍25G光模块和100G光模块。25G光模块介绍25G以太网根据IEEE802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。而25GSFP28光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-24 17:45:00
  • 易飞扬100GCFPDCO通过国内外设备商测试验证
  • 近日,易飞扬公司联合中国、中东等国家的设备商,进行100G相干光传输测试,圆满地完成既定目标测试。此次测试标志着易飞扬公司相干光模块商业化征程的开启,是易飞扬技术发展中的一个里程碑。相干光通信,一直以来是光通信技术制高点。易飞扬秉承光互连设计革新者的理念,于2018年初正式投资进入相干光模块开发,开放性地与上游供应链进行战略合作,在低功耗设计、信号调制模型上进行优化创新,取得了重大成果。目前优化的算法模型支持长距离2000km链路传输。为顺利启动商用,易飞扬于近日邀请国内外相关厂商,在OTN传输设备上进行了联合测试,在兼容性、业务开通和传输性能等方面均取得优异的效果。测试实验也充分验证了当前...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-16 17:59:00
  • 工业级波分复用模块在5G部署中的应用
  • 5G是当下最为热门的话题,从去年开始,全球运营商就已经在自己的网络上测试5G技术;截至2018年11月,全球182家运营商已在78个国家进行了5G试运营和投资。随着5G技术的发展,更高速率的光模块将在更高密度的蜂窝基站上部署,而这给工业级波分产品带来了新的发展机会。由于工业波分模块在5G市场的重要地位,易飞扬(Gigalight)开始着手对高速率工业级波分模块的研制,并取得了一些成果。10G/25G光学器件在5G市场的预测在过去的3G/4GLTE部署中,2.5G/10G光模块占据了主流;而随着5G商业服务和应用的快节奏,尤其是无线前传市场的空前激增,25G光模块的需求也在不断增加。下图是来自...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-28 17:30:00
  • 当前相干光模块市场简析
  • 随着科研工作者在光器件方面取得了很大的进步,比如,激光器的输出功率,线宽,稳定性和噪声,以及光电探测器的带宽,功率容量和共模抑制比都得到了很大的改善,微波电子器件的性能也大幅提高。相干光通信技术逐渐成为当前100G线路侧提升容量的重要解决方案。相干光通信的市场需求当前通信市场最大的增长驱动因素之一在于城域网、核心网和数据中心互联(DCI)领域从10G到100G的转变。伴随着视频会议等通信技术的应用和互联网普及产生的信息爆炸式增长,市场对作为整个通信系统基础的物理层提出了更高的传输性能要求。?来源华为《5G时代下的光网络技术探讨》PPT在数字通信方面,如何扩大C波段放大器的容量,克服光纤色散效...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-15 14:52:00
  • 什么是28G光模块?介绍28G光模块各项参数
  • 光模块的封装和速率有多种,有10G/25G/28G/40G/56G/100G/200/400G等速率的光模块,有cfp/cfp2/cfp4/qsfp28/qsfp/sfp28等封装的光模块;市场的高速发展,越来越多人将目光聚焦到更高速率的光模块上,而在本文中,易飞扬通信将给大家介绍的是另外一款光模块——28GSFP28光模块.什么是28G光模块?28G光模块又有哪些参数?各位客官请继续往下看。什么是28G光模块?顾名思义,28G光模块就是传输速率为28G、封装为sfp28的光模块。并且参照易飞扬通信上28G光模块的介绍,它是一款单通道、支持热插拔SFP28封装、用于32G光纤通道连接。28G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 28G模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-08 16:29:00
  • QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型
  • 人们对于网络、数据传输的需求持续增大,推动者整个光通信行业的快速发展。传输速率从低速提升至现在的100G、200G甚至400G,100G可以说是这些年受到市场追捧的宠物,但是,不只是100G受到市场的追捧,QSFP28光模块的封装也是市场的一大组成。那么,QSFP8光模块封装有哪些基础知识是需要我们认识的呢?易飞扬通信将在本文给大家做详细的介绍。第一代100G光模块是CFP光模块,体积非常大,随后出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装大小比CFP4光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP28模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-15 14:26:00
  • 光纤专题:全面介绍光纤和光纤接口
  • 大家都知道,信息通信离不开光纤的传输。大部分人都只是知道有光纤这个事物存在,但是却不知道其确切的信息。例如:什么是光纤?有哪些类型?工作原理是什么等等,下面,下面,易飞扬通信详细给大家介绍介绍。什么是光纤?光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。[在这里要注意]光纤和光缆是有区别的:光导纤维是一种传输光束的细而柔软的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆.光纤大小在多模光纤中,芯的直径是50μm和62.5μm两种,大致与人的头发的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 纤接口 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-12 15:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: